请问,我输入350-100V,输出30v,功率80W,LM5116能达到要求么,能不能给一些高电压输出的资料,官网的demo板是输出5V,我设计30v按照那个电路设计会不会有问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问,我输入350-100V,输出30v,功率80W,LM5116能达到要求么,能不能给一些高电压输出的资料,官网的demo板是输出5V,我设计30v按照那个电路设计会不会有问题
对于高压Buck controller,上管的驱动都是采用自举电容,所以希望输入输出电压间留够压差,这样自举电容才有时间充电,当输入输出电压接近时,就需要降低开关频率才留够这个时间
这不是TI的原因,所有厂家的都是这样
这个功率等级是完全可以的。有实际项目与这个规格类似。
如Max所提到,需要注意高压输入占空比比较小的问题,涉及自举电容的充电。
低压输入时,因为有MOS和电感的压降,占空比可能接近90%了
您好,
按照您的要求应该是可以实现的。您可以参考这里给出的设计方案http://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?lang_chosen=en_US&VinMin=30&VinMax=100&O1V=30V&O1I=3&op_TA=30
你好,电路设计完了,输出30V,不带负载的时候,下面的mosfet也比较热,请问是否正常?手放上去明显感觉热
还有设计的时候,那几个电容要求是不是很高,耐压值大了也不行,之前发现调试的时候,耐压值大了,输出电压就不对了
我个人认为是输出电容容量偏大很多了,也可能是工作频率设计得太高了;