This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于满充容量(FCC)

Other Parts Discussed in Thread: BQ3060

关于满充容量(FCC)有一个问题:FCC的初始化设置值应该为多少?是等于设计容量还是小于呢?要是大于设计容量有没有问题?另外,做完老化循环后,FCC的值与设计容量相差多少范围为正常?比设计容量低是否正常?

  • 你好,你具体是用的那一颗芯片?谢谢

  • 如果是阻抗跟踪的电量计的话,FCC是根据电池的最大化学容量,内阻,截止电压,负载模型和放电数据等计算出来的,常温下新电池的FCC大致和设计容量接近,可能比设计容量大也可能小。如果误差超过10%可能需要检查一下参数是否设置异常或者chem-id ,golden learning有问题。

  • 我用的芯片主要有BQ27541、BQ20Z70和BQ3060,最近的一个项目测试的是BQ27541,客户纠结于FCC比设计容量要小,没有其它问题

  • 你的意思是FCC与设计容量的误差不超过10%就可以接受吗?如果误差在10%内是否属于正常,我用的是阻抗跟踪的电计量。

  • 首先确保Chem ID 选择正确,有经过正常的learning,如果在此之后发现有小幅的差值,就是一个正常的现象,因为设计容量是一个理想值,是我们根据电芯的标称容量和并列节数给出的一个理想计算值,除了初始的FCC,经过learning后更新的FCC是实际电芯电量的真实反映,实际的电芯可能比标称容量大一点 也可能比标称容量小一点(后者更为常见),对于新电池 这个现象尤其与电芯本身的品质有关,比如SANYO的电池为列,它分为A,B,C等几个等级,如果是C等级的电芯 那么出现比标称容量小的概率更大一些。当然这个现象也与电芯的寿命有关,如果是使用过的电芯,其真实的容量必然衰减了,而你的设计容量由于是一个写入的值 它不会自动更新,所以此时差值就会更加明显。

    总结起来,确保CHEM ID和正确的learning以后,对于PACK 厂,出现电芯FCC比设计容量略小的现象是正常的。谢谢。

  • 这个误差是多少具体得看电池实际情况是怎么样,可以常温下连接电量计用典型负载放到电量计设置的那个截止电压,计算一下实际这个放出的容量和电量计报的FCC区别有多大,如果差别不大并且仍然偏小就是电芯本身问题。如果差别比较大的话需要检查下电量计整个开发过程是否有问题。

  • 如果FCC比设计容量大6%左右是正常的吗?