用bq24103a给两节锂电池充电,输入9V,输入端带tvs,ts端接了1.5V固定电平,开始可以充电的,用了段时间后,发现无法充电,充电灯不亮,测了Rsns(0.5欧姆)电压为零,说明没有充电电流经过,请问这个是什么原因造成的 ,该如何处理?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用bq24103a给两节锂电池充电,输入9V,输入端带tvs,ts端接了1.5V固定电平,开始可以充电的,用了段时间后,发现无法充电,充电灯不亮,测了Rsns(0.5欧姆)电压为零,说明没有充电电流经过,请问这个是什么原因造成的 ,该如何处理?
你观察到可以充电的时候 注意一下此时是处于充电的哪一个阶段,是CC还是CV ,大约经过多长时间截止的,截止时电池的端口电压是多少了。谢谢!
此外注意一下是否这个充电截止是否与max charge timer溢出有关,充电电流检测电阻上的电流是否有叠加了负载电流?这样会极容易导致max charge timer的溢出。
楼主,如果你是在电池CC阶段观察到这个现象,建议你将输入电压提高一点试试 是否正常 或者能充电的时间变长了,谢谢!
此外 我看到你的电感用的20uh的,对于buck结构的开关型充电器,满足ccm稳态的要求上,电感越大能够输出的最大电流就越小,所以你可以看到datasheet中的22uh是针对0.5A cc电流设计的,建议你把电感减小到10uh,输出电容加大到10uf.谢谢!
你好,我的电路设计是0.5a的充电,你认为是输出电流过大电感变坏吗?