This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求专家指导DCP010515DBP的相关问题

工程师您好, 我现在在使用DCP010515时 出现如下问题:

我搭建的电路如下

开始时 我的负载电阻阻值为330欧 电容为226 耐压50V的瓷片电容 5管脚与2管脚直接0欧电阻连接 上电后,示波器显示如下(测试为6脚与7脚的输出)

后 根据手册 将226电容旁并联一104的瓷片电容 上电后 波形如下:

示波器探头为10*衰减档 也就是说 峰峰值达到300V 我怀疑是电路已经发生自激 因为芯片开始发热
后又将1脚2脚之间接入一1uF的瓷片电容 输出波形如上 但毛刺明显减少 产生标准正弦 但是峰峰值未变 求专家指导到底哪里出现问题 在线等。。。