This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求助如何使用BQ27541-V200中的温度模型?



看到TI上位机dataflash参数中包含有温度模型参数设置,求教该模型如何使用,还有对高低温精度影响有多大,万分感谢!

  • 这个温度模型是估计电池在实际低温使用时,系统和电池温度上升导致电池内阻变化。测试参数时需要放进实际系统中(带外壳)放电计算,比较复杂,并且需要结合customer CHEM ID才能比较好效果。一般可以手动调整参数,然后低温性能如果不理想就进行调整。一般来说低温FCC偏小就增大T Rise, T rise一般设置为50以下,T time constant一般设置为1000以下。

    对于精度影响主要考虑:1.电池的低温时多少,此时相对常温容量差别有多大 2.低温放电温升有多少