This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24725A充电一段时间后会自动断开充电

Other Parts Discussed in Thread: BQ24725A, CSD17308Q3

我们用了BQ24725A作为充电IC,蓄电池是2串的锂电池,充电设定电压值为8.4V,充电电流设定为512mA,输入电流阈值为2A,负载是100R的电阻。充电一段时间后会自动断开充电,配置寄存器是每隔2s配一次。现在判断是buck选的两个mos管结电容太大,驱动部分的负载太重,导致充电一段时间后IC内部温度过高系统关断,现在按照说明手册建议选的mos管还没到,求确认,求确认

  • 如果是因Cg-s太大导致芯片内部驱动功耗高,楼主你是否有关注到芯片表面的温度确实比较高呢?

  • 关于这个问题,如果换MOSFET以后能够正常的工作,希望楼主能把之前用的MOSFET 型号发上来,这样对于其他使用这款芯片的朋友可以避免遇到类似的问题,如果换MOSFET以后还有问题,建议楼主把电路图和充电截止发生时芯片处于哪一个充电阶段的信息发上来,谢谢!

  • 谢谢,我们之前用了FDS6680A先做替代,结果出现了如题的问题,最后主芯片烧了,后来换了推荐的CSD17308Q3,可以正常工作,但后来又出现了充电一段时间后自动断开的现象,重新配置寄存器后系统又可以正常工作一段时间,充电电流是512mA,充电电压设定为8.4V,电池是4s2p的锂聚合物电池。

    1.后来调试发现bq24725A的0x12寄存器不能正常配置,每次配置完再读值都是0x8010。

    2.接着采用了0x12寄存器默认的配置,只是每2s读该寄存器的值,返回值正常,0xF912,但系统仍然存在会自动断开的现象,此时电池电压是7.6V,还在恒流充的阶段。

    3.最后运行系统时没有配置该寄存器,用的是默认配置,也没有读该寄存器的值,系统运行正常。

    现在还没有很好的解决这个问题。下面附了原理图,

    BQ24725A735.pdf
  • 你查看下SMBus Interface章节,有针对SMBUS读写的具体说明,看看配置0x12寄存器时是不是字序错误。