This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM2676输出烧毁后面所有负载

Other Parts Discussed in Thread: LM2676

采用LM2676设计的27v--5v电路,调试过程中连接LM2676 5v输出端口的所有芯片均被烧毁,连接到5v输出端的 220uF/10v的电容也被烧毁。调试第二块板子时在调试的过程中5v输出端连接的芯片也被烧毁。请问这是什么原因造成的?LM2676 5v输出端会不会在某种情况下过压,如果这种情况发生,原因是什么?注:并不是一上电后面的器件就烧了,刚上电时我用万用变测量输出为5v正常电压,在调试的过程中突然烧毁,两块板子都这样。希望大神能解决,感激不尽!

  • 建议先做个烤机(正常工作后不接触板子看是否能长时间工作),排除是调试造成的问题。

    另外能大致描述下您调试中做了些什么吗?

  • 我把负载断开测试时LM2676输出大约为9v,但我使用的是5.0v的固定输出。我以为是芯片坏了,连换了两片,输出大概都接近9v。请问在什么情况下5.0v的固定输出会导致输出远大于5v。

    上图是大概示意图,运行过程是:上电后程序控制继电器LS1使继电器连接到LM的5v输出端,然后不再断开,同时LM的输出VOUT1为后面芯片供电;继电器LS1的5v输出又连接到继电器LS2,LS2由程序控制接5v,还是地。以前测试时在上电之前测试输出LM2676输出端VOUT1的电压为5v,电压正常。但在调试过程中导致VOUT1所连芯片全部烧毁,且我两块电路板VOUT1所连的芯片均在调试的过程中全部烧毁(注:烧毁好像发生在继电器LS2反复接5v,和地的过程中)。今天我拆掉继电器LS2,即除了LS1后面的电容没有任何负载,测LM2676的电压为9v,换了两块芯片输出电压都接近9v,不知道问题出在哪?以前测试时LM2676输出电压时正常的。

  • 这颗可以工作在DCM下,所以空载也应该输出5V,如果来源没问题的话,芯片应该没有什么理由输出9V。还需要确认下外部器件有无在之前测试中损坏,尤其是输出电容耐压不够的话。

    此外请问您在输入端VIN上有接电容吗?您的方案会导致输出有大的跳变,进而影响输入电压。

  • 开始我也怀疑是芯片坏了,但是换了好几片新的芯片结果仍是这样。Vin上接有滤波电容,上图未画出来。今天我用示波器测试SWITCH OUT输出端为8.4v的直流电压,而不是27V的PWM调制波,从反馈端的输出跟SWITCH OUT一样,不知道什么原因会造成这种情况?

  • 再请教一下:

    1 LM2676 5.0V的输出电压跟电感和电容值有不有关系,即取不同的电感值和电容值时输出是不是还是5v?

    2 当输出负载电流瞬间(或在短时间)变化很大时,输出电压在电流变化时会不会有较大的变化?

  • Hui Liu5 说:

    再请教一下:

    1 LM2676 5.0V的输出电压跟电感和电容值有不有关系,即取不同的电感值和电容值时输出是不是还是5v?

    2 当输出负载电流瞬间(或在短时间)变化很大时,输出电压在电流变化时会不会有较大的变化?

    1. 只要能保证环路稳定,输出电压不受外部器件影响。(忽略纹波)

    2. 负载瞬态变化肯定会造成输出电压变化,而且有可能会很大,视负载变化、环路带宽、输出电容而定。因为大的负载跳变对于控制器已不能用小信号分析处理了。

  • 建议您按照数据手册第一页的典型应用再新焊一块板子看看。这颗是电压模式控制的,所以稳定性和电感和输出电容取值有关,详见数据手册。