这个文件列出了所有已知的,经过确认的化学ID.
这些chemID应用在德仪的阻抗跟踪电量计上. 我们会不定时更新这个清单.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个文件列出了所有已知的,经过确认的化学ID.
这些chemID应用在德仪的阻抗跟踪电量计上. 我们会不定时更新这个清单.
senc文件包含了所有的内容,FW,参数和ID库数据。对于同一批次电池,这个ID是一样的。获取正确的ID有如下两种方法:
而通过电池充放电曲线来确定电芯类型CHEM-ID
1. 设置数据采集间隔为4S,采集时间,电流,电压和温度.
2. 把电芯充饱至电流小于1C/100。
3. 静置两个小时.
4. 用0.1C的电流把电芯放电至2.9V左右。
5. 静置两到五个小时。
6. 上传数据到TI 官网的GPC得到结果。
7. 采用多个电芯测试得到多组数据,找出最符合所有电芯的ID