Other Parts Discussed in Thread: UCC2897A, TL431
用UCC2897A做了一款产品,考虑到输入电压宽与输出型号多共用一片PCB,采用反激有源钳位式,电路是典型的应用。现有两个主要问题:
1、原本计算中,输入9-36V,现在只有在17V及以下可以工作,大于17V电路不正常,输出电压只有约1V左右,且处于类同停振状态,己确认19脚外接过压分压电阻值没有问题,应该不是过压起控的问题。此时FB脚电压为5V。
2、FB脚电压。空载时达到3.16V,加载后开始线性上升,当达到4.2V以上时,电路重启。现在奇怪,怎么FB空载时,会是3.16V,第一次做有源钳位,问题较多。
空载主管VDS
空载辅管VDS
请帮忙分析一下。谢谢!
原理图,