电源电压10~30V,项目中有DSP输出的PWM信号3.3V,要求使用一个驱动芯片达到30V输出能力,推完输出模式
请大家给我些建议吧!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电源电压10~30V,项目中有DSP输出的PWM信号3.3V,要求使用一个驱动芯片达到30V输出能力,推完输出模式
请大家给我些建议吧!
Hi
见TI驱动芯片:http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/gate-driver-products.page
大部分的低边驱动芯片都是可以的。
问一下楼主的设计中是用来驱动什么?
qiang wang6 说:哈哈 多谢!这个确实是可以用的。。 不过也不需要这么大驱动电流,几百毫安就够了
请问该30V驱动信号是否是作为后级的模块信号输入?现在有些工业客户出现这种需求,此类应用中TI的35V以上的驱动芯片可以实现此功能,且驱动能力更强,选择sink/source current一致的驱动器如TPS27536,在驱动信号上升/下降的控制中更为精确,完全符合应用要求。谢谢。