This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24196 输入电流设定问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24196

请问 BQ24196 datasheet 中第 8 页的 IADPT_DPM 这个参数是什么意思?如附件

我们现在有一款 PAD,输入电流被限定在 1.5A 以下,无法增大,寄存器 REG00 已配成 37,REG02 配成 60,ILIM 脚对地短路

这样当机器的电池在 3.8V 时,从稳压器看到的输入电流应该可以达到 2A 以上才对(稳压器已配最大 3A ),但目前却不行,被限定在 1.5A 以下了,REG08 读到的是 ac,REG09 是 0,请问还有哪些地方要注意的,为什么输入电流无法设大?谢谢

  • 您好,

    IADPT_DPM的描述为输入电流限流精度,以输入限流设定为1.5A为例,给出了实际输入限流值得最大、最小和典型值。

    您稳压器的输出,即charger的输入电压是多少伏?当进入快充时能测一下充电电流大小吗?REG08为AC,DPM一种是VinDPM,一种是IinDPM,根据您的描述,input current limit已被设定为3A,那有没有可能是Vbus端电压在快充时低于REG00设定的4.36V呢?

    希望能帮到您,谢谢

  • 你好,首先Datasheet中的IADPT_DPM,这个电流值是指在BQ24196进入DPM(动态功率调整)模式时,输出电流的限定值。所谓DPM是指,当chager的后级输出带载过大,把输入的adapter的电压拉低达到VIN_DPM,或者输入电流达到了设定的最大电流门限值时,器件会减小充电电流,直到充电电流跌至输入限流值,而且输入电压上升到VIN_DPM以上。根据你后面附上的寄存器信息,REG08读到的是ac,显示charger处于VIN_DPM或者IIN_DPM的状态,说明charger正在进行DPM功能。建议测量一下目前情形下输入电压值和系统电压。看看电压是否在限定值以上。