Other Parts Discussed in Thread: LM5575, LM1117
目前我的一款电路板已经做出了样品, 电源芯片使用了LM5575, 情况如下,
1, 输入电压为24VDC(开关电源 220VAC 输入, 输出24VDC 给我的电路板供电).
2, 我用LM5575, 把24VDC 降到了10VDC, 然后10VDC通过7805变成5VDC, 5VDC通过LM1117变成3.3VDC给电路板上的MCU,以及其他芯片供电.
3, 电源部分的电路图我在下面贴出.
我的问题,
1, 目前发现有一块样板的, GND上有120mv 峰峰值的干扰脉冲, 从频率上看, 大概是280khz, 跟我LM5575的开关频率很接近(300khz),
示波器的图形如下,测试条件: 板子只是上电,没有接任何的负载, 输入输出 .
2, 另外测试了14块样板 GND上的干扰脉冲, 峰峰值最多只有20mv, 由于示波器时间拉长后看不到有干扰脉冲,所以无法判别和LM5575的开关
频率(300khz)是否有关系. 好的板子上的GND波形如下.
3, 所以想知道是什么原因导致了出现了第一条所示的120mv峰峰值得干扰脉冲, 为什么其他的14块板子都没有出现这样的情况.
如果是元器件的原因, 有可能是哪个元件有问题?
4, 目前LM5575开关电源的GND, 和电路板其他的GND是通过铺铜直接相连, 没有进行隔离.
是否需要把LM5575开关电源的GND, 和电路板其他的GND先隔开,然后一点相连, 这样开关电源
对电路板的GND干扰会比较小? 我的电路板上需要处理温度传感器等模拟量.
5, 开关电源的Layout部分,基本上做到了元器件尽量靠近相连,按照电路图的顺序相连.
我用的是Altium.如果需要,我可以贴出Layout图.