电路设计充电保护时间为5个小时,在充电5小时30分钟左右,充电停止(电池没有充满),但是又过了一个小时后,又开始充电了,充电电流为300mA左右,请问下这是什么原因?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电路设计充电保护时间为5个小时,在充电5小时30分钟左右,充电停止(电池没有充满),但是又过了一个小时后,又开始充电了,充电电流为300mA左右,请问下这是什么原因?谢谢!
我补充几点供你参考
1,如果启用safety timer,同时电池能够在安全时间内不被充满,此时可以在电池端并联负载,但会出现你观察到的这个现象。
2.如果你不希望出现这个现象,而负载却是固定要直接接到电池端,那么可以尝试将安全计时器禁止,即保持floatting。
3,如果希望能够有比较高效的充电效果,而且希望充电的同时能够给负载供电,输入源不插入时,电池自动切换到供电,那么请用分立器件搭建一个外部power path的电路,这样既不会出现你观察到的这种情况,而又能实现充电和带负载之间互不干涉,电池能自动切换的功能。谢谢!
因为之前没有发生正常的充电截止,所以当安全计时器溢出以后,充电被意外终止,此时电池切换到给系统供电,经过一段时间后,电池端口电压下降,芯片检测到需要给电池补电,开始新一轮的充电。对于安全时间内能充饱的应用,则不会开启新的充电,所以此时不能直接把负载与电池并联,而要采用外部power path电路。谢谢!
谢谢!
我觉的你说反了吧。应该是:
在正常截止状态下,当电池电压低于4.1V时,重新充电,计时器重新计数;
在异常截止状态下,保护时间溢出,当电池电压低于4.1V时,是不会重新充电吧?