This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5017打了个buck电路,为何电压在20~30V带不起载?

Other Parts Discussed in Thread: LM5017, LM5018, LM34927

用LM5017打了个buck电路,5V输出,6~60V输出,电感用的1个200uH的环,随手找的一个很大300W电源上拆的铁硅铝环。发现在18~30V之间带载能力会下降, 低电压6V左右和30V输入以上带载能力都很强。开关频率为200kHz,400Khz都试过,发现没有什么作用。不正常时,发现有脉冲并没有按照一致的导通时间,有的开关导通时间明显不正常的短,应该每个开关导通时间都应该是一样的。用的面包板搭的标准电路,用的是电感增加FB的纹波的方法,输出电容没有串电阻增加纹波。不知道是不是面包板撘的电路无法正常工作?参数按照demo板的参数来的,就改了输出调压电阻配置。

  • 楼主好,LM5017需要纹波注入达到一定要求,否则会出现Ton异常等现象。

    面包板可以搭电路,但怀疑功率和地走线有干扰等影响到了纹波。原则是功率走线和地走线尽量的短。

    原理图可否贴上来看一下有无问题?

  • 您好,

    正如楼上所说LM5017对于输出电压纹波有要求,你可以测量一下产生的纹波大小(一般建议FB引脚电压大于50mA)以及波形,看看是不是符合要求(还包括磁滞控制的稳定性要求等)。有的时候开关导通时间很小,有可能是电感电流有毛刺导致误触发过流保护引起的。最好能贴一些相关波形以便于分析。

    • 重新搭建了一个电路,重新最小了地线布置,已经解决,应是布局不合理,造成了的电源无法正常工作。目前可以带载450mA以上,但是500mA就不稳定了,还有电压下跌。请问有没有一个公式计算,电感的连续模式时的磁感应强度?
    • 如果输入电压小与输出设定电压,该芯片会不会以最大占空比工作,还是打嗝?正在准备测试这个问题。

  • 你好,芯片会将占空比展开到最大。然后,输出电压无法再上升了。所以,输出不太可能超过输入。

    除非是输出灌入一个高压。

  • 您好,

    通常带载能力会和很多因素有关,诸如电感设计不合理;反馈存在缺陷等,建议您重新校验一下电感设计以及检测反馈等。同时建议观察电感电流,看看会不会导致过流误触发。

     

  • 我的意思是,设定输出为24V,但是输入为20V的情况下,5018工作在0.9的最大D,是否输出电压保持在18V?

    昨天做实验,输入电压由0V突加到55V,LM5018冒烟,不知道怎么回事?

  • 可以检查下冒烟后的芯片是损坏了哪个引脚,估计是输入。

    如果电路设计有欠压功能和缓启动功能,是不会损坏的。

  • 楼主:借用贵宝地,我也提个问题,望不介意.

    我目前遇到些问题:用的IC是与LM5017基本功能一致的LM34927.

    1/规格书提到current limit:

    "If the current in the buck switch exceeds 1.02A the present cycle is immediately terminated, and a non-resetable off-timer is initiated"请问这个current limit是在ON起作用,还是在OFF起作用,还是在ON OFF整个周期内起作用.我做了一个实验:当ON的电流1.02A的时候,就出现了current limit的现象,但是在OFF的时候就没有出现这种现象.

    2/我设计的规格是:12V/0.08A的主反馈路输出,12V/0.08A,5V/0.1A,3.3V/0.1A的隔离输出.输入范围为17~75V,f=360KHz,L=33uH.

    满载:主反馈路12V在18~24V输入的时候,输出电压变化比较快约为12.9~12.3的变化;在24~75V输入的时候,输出电压变化只有12.3V~12V.在18~75V时,工作是正常的.采用type2的方式增加纹波.

    请问是什么原因导致18~24V输入的时候,输出电压变化比较快?如何得到比较良好的负载调整率呢?