Other Parts Discussed in Thread: BQ24305, BQ33100, BQ24640
输入 5.5V 左右, 输出接 5.4V 的超级电容. 因为 bq24305 内部有限流功能, 过压保护, 反向保护, 输出过压检测, 所以我想用它来 保护一下 后面的 超级电容, 4F的
但又不想多加一个充电管理 IC, 那样应用行不行?
因为有限流功能, 担心在 后级电容空电量 上电时 有大电流, 会导致充不了, 这一点上是否存在问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢你的回复
我用的是两节串联, 最大是充到5.4V, 当然我充到 5V 就够了, 这样也可以保障电容的寿命.
输入 与 输出其实是差不多的.
考虑用 bq24305 直接充的目的用它的 OCP保护,防反的性能. 充电时间15 分钟来讲,也是可以接受的.
另外, 我查一下 TPS736xx 这类 LDO, 好像也挺合适. 当然也是利用它的 OCP, 400mA 吧, 这样会充快点.
另外 我看资料里面有 "Reverse Current Protection" 这一功能, 在掉电情况下电容的电流不会流向输入端吧? 应该不需要二极管防反吧?