采用6V锂电供电,降压到3.0V,模块最大耗电量不超过100mA,休眠状态1.6uA。锂电没有设计充电电路的想法, 一次性使用,需要尽可能的提高电源的利用效率,延长电池使用寿命和时间。
在TI网站,查询到以下两个IC:
1.LDO-LQ3990,正常工作无负载,自身功耗43~80uA;正常工作带负载,自身功耗65~120uA;1年自身消耗电量8760h*0.12mA 约1050mA;
2.DC-DC-TPS62242,静态功耗分三种情况,15uA、18.5uA、3.5mA;1年自身消耗电量8760h*3.5mA超30000mA;
请TI技术人员及众网友,帮忙确认以下两个问题:
1.对于这两个IC参数,个人的解读是否正确,如有偏差请指出。
2.如果有更好的IC方案,请多指导。
谢谢 !