我看资料写的PMID可以输出1.5A的电流,但是我测试的时候,负载电流大于600mA时,输出电压就开始从5.1V往下掉了,到1A时输出只有4.5V左右了
这是为何?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我看资料写的PMID可以输出1.5A的电流,但是我测试的时候,负载电流大于600mA时,输出电压就开始从5.1V往下掉了,到1A时输出只有4.5V左右了
这是为何?
我没有连接I2C,所以无法读取寄存器值
您说的OTG开启的情况下什么意思?
我现在是从BAT接的锂电池,而且600mA以下时PMID测5.1V电压是由的,那就是应该打开BOOST mode了吧?
测试板是自己做的么?核对了下规格书,默认状态OTG寄存器是使能的,且PMIC PIN没有限流,量测下BAT,PMID和SW PIN电压吧,看看负载电流变化时电压有无异常。
请教什么是效率?我怎么看?
寄存器我现在可以读取了,你需要读哪个值?
谢谢
效率就是测试一下电池接到charger的电压和电流以及OTG输出的电压电流,然后相除。另外芯片的发热情况如何?
今天测试一下数据,PMID外接8欧姆电阻,串联一个电流表,电流表显示579mA,
PMID - 4.62V
BAT管脚3.7V
CELL电压 3.82V
SW管脚3.58V
REGN管脚4.608
请指教,有问题吗?
这个还需要测试电池端电流数值,然后比较测出的效率和规格书的效率是否有比较大的区别,如果有就可以判断是电路存在比较大的损耗造成的。
紧急求助
还是老问题,一直没有解决,最近要交工,请帮忙想办法
其实升压输出看了手册,没啥可以改正的,就是功率输出不够,不知道为何,由于我们系统需要700mA最大电流
用我的这个电路就是无法正常工作,使外部电源供电才可以,请帮忙解决以下
如前面几个回帖所说的,请测量一下电池端的电压Vbat和电流Ibat,以及输出端的Votg和Iotg,计算一下Votg*Iotg/(Vbat*Ibat),看和datasheet里的升压效率差别有多大。另外建议可以测量一下开关的波形。
之前的测量数据里面没有包含电池的电流,另外SW测量应该使用示波器抓取波形而不是一个直流电压读数。
你好,请你留意一下对于boost电路,CCM条件下,输入电流峰值与输出电流的关系式Ioutmax*1.2*Voutmax/Vinmin,因此建议你检测一下电池输出是否有限流 或者电池的输出端连接的trace太窄了。谢谢!