This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们在设计外围电路的时候也用到了UCD9248PFC(官网上看到UCD9240PFC停产了),然后在论坛上看到一个帖子说UCD92xx系列的芯片(电源控制器)
,内部有firmware(程序),还需要通过Fusion软件配置相关信息(配置信息出厂是空的)才能正常输出电压
那么是否意味着只有裸芯片那么UCD92xx系列芯片无法正常输出电压?如果想输出正常电压一定要配合Fusion软件才能正常工作?
如果不使用Fusion软件时候就不能够使用UCD9248PFC芯片输出正确的电压?
盼解惑,谢谢
楼主,你好,是这样的,需要Fusion软件进行一些配置,包括你想设置的输出电压值,过流点等信息。
裸片是无法直接工作的。但这个配置比较简单,不是写C代码的那种。
你好,Iout和Vin是在configure菜单中,可以观察界面的 上方,菜单栏的下方,有一横排选项,第二个就是配置Iout和Vin。
两个版本的GUI是基本一致的,差别很小,没有各自的操作说明。
2.您说的将配置文件反向输出是不是说通过usb-to-adapter将ucd92xx连接到电脑,用online形式,然后点击file-export,在线导出里面的配置信息,需要芯片先有供电电压?
是的。可以试一下。
那个Over Current LV是过电流什么?=====================是的,设置过流的。
p.s:那个检测电流放大器是不是在这个界面中设置?========是的,就是在这里配置。
两个UCD9240的PMBUS连接在一起了?
如果不是,分开烧录下载就可以了;如果是,在运行GUI的时候,会有两个芯片信息(因为两个芯片的地址不同),依次点击进入后烧录就可以了。
不可以的。UCD9240的3.3V需要建立,才能通过adapter进行连接访问。
但如果是adapter将电压引到了UCD9240的3.3V,则是可以的。
可以测试一下:连接adapter后,UCD9240的3.3V是否会建立。
你好,这种情况基本确定是通信异常。如果clock和data不是3.3V,通信是无法建立的。
原因大多是源于硬件:
1. 断开adapter和UCD9240的链接,然后测试UCD9240的clock和data的电压,看是否是3.3V;
2.如果不是3.3V,将连接在一起的UCD9240断开,只测试其中一片芯片的clock和data的电压。
xue fei 说:目前的情况是PMbus接口的电压输出不正常,暂时无法烧录程序,昨天测试了一下,ucd9240的引脚除了pmbus的ctrl、data、clk三个电压不正常,其他的电压都正常,是否有可能是芯片损坏?
确认是断开adapter后测试的clock和data引脚电压?确认是上拉的3.3V是okay的?
如果都确认,可以替换一个芯片试试
xue fei 说:也就是说,在没有fae现场支持的情况下很难用jtag进行烧写程序对吧?就只能调试pmbus?
JTAG难度较大,但PMBus就相对容易很多了。