Other Parts Discussed in Thread: BQ25050
BQ25050有没有低电量检查这项功能,比如电池电量低的时候, 有信号指示出来… 线路如何连接?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: BQ25050
BQ25050有没有低电量检查这项功能,比如电池电量低的时候, 有信号指示出来… 线路如何连接?谢谢
此外,根据你的描述,我猜想你是希望当电池电量比较低的时候,能够给后端的MCU一个信号来做关机的准备,比如保存当前的资料,对MCU的一些外围器件发出停止工作的指令等等。
如果是这样,建议你考虑使用一个TI的针对单电芯的gas gauge管理芯片,客户不但可以实时的检测剩余的电量 还可以根据你的关系电量需求设定一个剩余电量报警百分比,当电池的电量低于这个设定百分比时给MCU发出关机的信号,确保不会出现意外的资料丢失。
相比你用电池的端口电压作为关机信号而言,如果你设置的电压门限太低,因为做关机动作还需要一部分电量,则会造成没有足够的电量来做关机操作。
同时直接用电池端口电压来做截止信号还要考虑到电池的端口会随着当时输出电流的大小和电池内阻的影响,输出电流比较大的时候,你量测到的电池端口电压比较低,当负载比较小的时候,又会回升,那么会造成一部分电量的浪费。
如果你将电压门限设置过高,则可能每次电芯充满以后都没用100%的利用完,这样单次充电的使用时间被减少,同时增加了电池充电次数,而充电次数的增加是对电池的使用寿命有不利影响的。
以上谢谢!