Other Parts Discussed in Thread: BQ24230
各位大神,第一次做锂电池的充电方案,所以有几个问题想请教,谢谢。
设计要求:软包装锂电池,3.7V,容量250mA,充电接口采用Micro-USB,5V,负载最大电流50mA。
现在选择的方案是充电采用具有动态路径管理的BQ24230RGT,配置最大输入电流200mA,快充电流150mA,充电时间采用默认的5.5小时。
电量检测选用的是BQ27421-G1A。现在的问题是:1. 这种组合方式是否合适,充电电流配置合理吗?
2. BQ27421-G1A的SRX管脚什么接,是同BAT管脚一起接到电池的正极(PACK+)吗?
3. BQ24230和BQ27421如何做好充放电的同步?