各位大侠,小弟最近用BQ2004对10节镍氢电池进行充电,充电电压为18V,C/8横流,在hold off time结束后正常进入快速充电模式,但3-4分钟后就显示充电complete(PVD,-ΔV都disable了),试过多个电池都有同样问题。细节如下
BAT口用的分压网络是RB1 200K,RB2用的可调电位器(方便调试)调试到2V以上,TCO设置为1.35V,TS口为1.8V。充电电压18V是用的TPS61175做的开关电源,恒流源用的LM317。
调试过程 1:用电源模拟电池,充电的时间会很长
2. 插上电池,将横流源切断,充电时间也会变长
3.给电池放过一部分电后还有同样的问题
请给位大侠帮帮小弟