你好!我购买了一套此方案做的无线充电器,使用BQ500211+BQ51013B+MSP430g2001制作,发现BQ500211的Pin5 & Pin6短路了,维修时更换了一颗,但是现在遇到的情况是:上电开始时,蜂鸣器响一声,全桥MOS的驱动信号正常,但是4S后,上臂的两颗MOS Q1 & Q3 驱动信号一直为低电平,下臂的两颗MOS Q2 & Q5 驱动信号一直为高电平;Pin6的sleep信号一直为高电平;Pin46 Vsense持续为0.588V;Pin42 Isense逐渐上升到340mV,后降为0V。请帮忙解答为何会出现这种情况,我没有检查出来原因,请高手帮忙,谢谢!!