我的设计中将用2片TPS40140设计为12V输入,3相1.1V/60A输出(剩余一相有其他用处),NMOS选用csd87350q5d,电感采用1uH/DCR=1.8mΩ(每相1个,总计3个),电容采用680uF/ESR=10mΩ(每相2个,总计6个),其他参数可修改或可由软件仿真得到,我尝试了2种方法,但均有不同的问题:
第1种:我使用switcherpro仿真,发现软件只能实现单个芯片双路双输出或双相单输出,无法实现我设计的仿真。如果我选择双路双输出的其中一个输出,设置其输出为1.1V/20A,锁定电感值0.33uH/DCR=0.6 mΩ(即原3个电感并联),锁定电容值为6个680uF/ESR=10mΩ,请问此时获得的补偿电路参数是否也可以满足3相1.1V/60A输出的要求。
第2种:我使用tina9和pspice A/D仿真slim051.tsc(TI官网提供的TPS40140瞬态模型电路),并希望在此电路上修改成我需要的设计。在原图上使用tina9和pspice A/D做瞬态仿真均没有问题,但在做AC扫描的时候,幅频和相频曲线很明显就不对。因此我对原图进行了3个地方的修改:TEMPIN引脚接地,VIN由原来的分段线性电压发生器改为12V电压源,增加1个1V/50Hz的电压发生器(此电压发生器的位置,我放置过多个地方,如VSNS、DIFFO、COMP、FB1处,放置的方式既有通过电容耦合进去,也有直接串入电路的方式,另外还调整过电压发生器的电压为0.1VAC),修改后仿真仍然无法获得准确的结果。附图红色圈注为我的修改之一,请问是不是我修改的不对,应该如何修改呢?
谢谢!