1.PowerLab 笔记:如何进行分立式设计
2.电源设计控制的利弊权衡
3.多相位降压转换器的优势
4.改进峰值电流模式控制
5.给LED供电的选择比比皆是!
6.何时选用多相位
7.降压稳压器的效率及尺寸权衡
8.如何采用 COT 稳压器动态控制输出电压
9.如何将总谐波失真降至 10% 以下
10.如何使用示波器调试电源固件
11.如何通过配置负载点转换器 (POL) 提供负电压或隔离输出电压
12.如何优化 DSP 功率预算
13.通过调节稳压器优化 DSP 功率预算
14.无需对负电源感到不爽!
15.针对反向连接、浪涌钳位以及反向电流保护进行防御