我在测试TPS61165这个EVM板时,发现在带6串大功率LED灯时,驱动可以正常工作,但是在带7串大功率LED灯时,IC就烧毁了,更换IC,以及把电感量由10UH加大到22UH时,驱动又可以正常工作,后来我自己打了快板测试,发现在10UH时,带7串大功率LED灯时,驱动也是可以正常工作的,请问这是怎么回事?
当我在输入端,接入电源,即上电时,接触不良几次后,驱动就不能把电压升起来,后来我把贴片电容改小一些,改成1UF的,驱动就可以正常工作,请问这是怎么回事?
还有就是TPS61165是否自带输出短路保护?如果没有,短路后,会有哪些元件损坏?
谢谢.