This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
RT www.ti.com.cn/.../tps7a4700.pdf
可以通过尝试在EN引脚上设计程控。
楼主你好!
请问你是想让TPS7A4700受控输出不同的电压吗? 如果是的话,那你可以尝试用TI的模拟开关连接TPS7A4700控制输出的那些管脚,理论上应该可以做到。不过由于模拟开关有通态电阻等,可能会使输出有所偏差。如果条件允许的话建议你先搭一个测试板,测试一下。
不知有没回答你的问题?
利用单片机高阻和置低两种状态可以控制吗?使用模拟开关的方式太占体积了
你好,
因为置低时,开关管是有导通的压降的,我认为可能会影响到最终的电压输出值。所以我建议如果条件允许先搭一个验证电路验证下。
zhen su2 说: 利用单片机高阻和置低两种状态可以控制吗?使用模拟开关的方式太占体积了
只要可以将EN拉低到关断阈值以下,或开通阈值以上,是可以这样应用的。