This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

这两种供电方案,哪种更好呢?



 

1、采用一片LM7805DSP板和AD子板同时供电。其中,输往AD子板的电源采用磁珠滤除高频噪声干扰,以得到较纯净的模拟电源。
2、采用两片LM7805,分别为DSP板和AD子板供电.
                          
方案1                                                                                                          方案2
第二种方案采用了两路独立的电源,看似比第一种好。但是这种方案的初始电源仍然为同一个9V输入,DSP板的数字噪声是否还会对AD子板的供电造成影响呢?
我还想问下工程师,常规数字和高精度AD采集混合的系统,是如何分配电源的?

 

  • 一般来讲;第一种会更适合工程师。

    首先;两部分地线被定义成了不同网络,有利PCB布线。

    其次;磁珠对噪音确实有很好的抑制作用。

    对于高精度AD;PCB的布局在工程中是最重要的。