Other Parts Discussed in Thread: UC2844, TL3844
原设计使用TL3844 但由于工作温度 将TL3844更改为UC2844,样机验证通过。小批量试制时出现大批量频繁启动。波形与测试数据,电流见附件;望大神们指点。
黄色为2844的6脚悬空输出 0.5V 蓝色为2844的7脚供电脚10~16V
黄色为3844的6脚悬空输出 VCC 蓝色为3844的7脚供电脚10~16V
黄色为2844的6脚悬空输出 0.5V 蓝色为3844的8脚5V输出脚
黄色为2844的6脚悬空输出 0.5V 蓝色为3844的8脚5V输出脚 资深为2844的4脚震荡信号、绿色为2844的2脚输入信号
6脚对地加1K电阻后没有输出一直为0V
电路如图