This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

bq24195的pmid输出问题

Other Parts Discussed in Thread: BQ24195

想用BQ24195做一个移动电源,但是在看规格书的时候发现一个问题:看到框图上VBUS和PMID之间通过一个MOS管相连,BQ24195的输出升压USB输出是接在PMID上的,那么当我的USB设备接在BQ24195的PMID上时,我再在VBUS接入一个12V的电源适配器,此时,无论24195在何种状态,是否工作的情况下,这个12V高压一定会通过这个MOS管的寄生二极管进入我的USB设备,从而导致设备烧坏,但是由于BQ24195是宽电压输入的,BQ24195却不会损坏,是这么理解吗?如果确实是这样,那么这个方案太不安全了,会有至少90%以上发生的概率。
  • 你好,你的理解并没有错,因为这个芯片最原始的应用目标就是移动电源,对于移动电源而言大多数都是USB口进 USB口出的,所以虽然BQ24195能够允许更高的输入电压,但在移动电源领域是直接输入5V 的。

  • 此外,需要考虑到PMID输出端所加的负载特性,因为对于实际的需要充电的电芯,它肯定还有一个Pack端的充电管理芯片,即PMID的直接负载应该是这颗充电芯片,而对于充电芯片而言,它允许的输入电压范围是可以5V-12V的,所以BQ24195是这样的一个设计。

     

  • 如果你要直接在PMID接负载,而该负载输入电压又不能超过5V,那么你的Vbus也不能过高,即只能略大于5V。

    面对这样的应用要求,需要直接看你的负载的正常工作电压是多少,如果是比5V 略低,同时电流又不是很大,那么可以直接在PMID接一个LDO后给负载;

    如果负载的电流比较大,那么可以直接接一个buck  DC-DC 转换器来给实际负载供电。谢谢!

  • 在这种应用情形只能增加保护等额外电路

  • 你好,我的bq24195接负载有问题,当输出300mA时输出电压PMID从5.10降到4.8V,接600mA负载时PMID降到4.6V,换了1uH的电感,还是没什么大的变化,请问这是什么原因?是外部电路的问题吗?软件好像不能设置输出电流吧?