根据ti仿真设计的lm5116电路图,可是只有vcc管脚输出7.3V,HO大约6V,LO无输出请问原因
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电路图如附件,但是输出电压只有0.3v,设计的是30V,测试发现vcc输出7.3V,HO 6.2V,LO几乎没有输出,求解答
您好,
原理图是没有问题的。有可能是输出短路,反馈引脚检测到输出电压太低,所以一直开通高端MOS。
能否用示波器检查下SW、LO和HO的波形?HO如果长期开通,而输出不短路,那么输出电压应该就是输入电压而不为0。
希望可以帮到你,谢谢。
你好,测试时没带负载,输出端也没短路,使能正常,欠压正常,vcc输出7.4V,HO输出6.4V,LO只有0.3V左右的电压,输出端0.3V左右,请问会是哪里有问题,片子已经是新换的了
meng zhang3 说:你好,测试时没带负载,输出端也没短路,使能正常,欠压正常,vcc输出7.4V,HO输出6.4V,LO只有0.3V左右的电压,输出端0.3V左右,请问会是哪里有问题,片子已经是新换的了
HO输出6.4V 是长高还是开关波形?芯片起振了吗
你好,
能配上HO和SW的波形吗(示波器测量)?高端有驱动,而没有输出,存在高端MOS出问题的可能性。