由于网页发贴不支持上传多个图片和修改贴子,只好把图合并后再发一次。
您好!我用TPS65131设计一个5V转正负15V的电路,电路原理及PCB都参考设计资料的来做(如图),但是出来的结果还是空载时正负15V都正常,带负载(100欧电阻)时电压绝对值都被拉到10V以下,-15V变为波动的-2V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi:
从你layoutt图上看,芯片PowerPad连接的GND 是否有与输出/输出的GDN 共地?(不明显,请确认),TPS65131是内置MOS, 发热量大,需要在PowerPad下打孔,与背面GND连接,并且利用背面大面积的GND作为散热片散热,layout上,如果这一点没有注意好,容易引起带载能力下降。
PSN/P是Power-save mode enable控制,影响的只是轻载效率。
TPS65131的主要应用于OLED, LCD屏等的供电。因屏的亮度与电流关系比较大,该芯片在轻载模式下,其纹波较大,但在带载情况下其纹波较小。
请问 5V转正负15V的电路是给什么器件/电路供电?
可以使用LM2586, LM2587,或者TPS54160