This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

想用MCU控制UCD9240实现 30V输入 24V稳压输出的电源。

Other Parts Discussed in Thread: UCD9240, UCD3138

您好,我想用一个MCU实现PMBus总线来控制 UCD9240,不知道有没有相关的C库支持,如果自己编写C语言的命令库可行么?
另外我要输出的电压为24V,但是看了好多UCD9240的电源解决方案都是4V以下的低电压。不知道自己做MOS管的驱动可以实现24V输出吗? 

  • Hi

           既然你用到MCU芯片,MCU本身也可以产生PWM信号,用去驱动MOS做电压转换(中间需要增加PWM驱动器),这样应该可以不需要额外再增加数字电源芯片来做。

           或者你是有其他的需求?

  • 你好!我想的是MCU要实现反馈及补偿环路的算法处理速度很慢,且PWM的频率及分辨率不高。
       而且我想实现多环路和恒流及恒压切换控制显然MCU是很难达到指标的!

       也想过用DSP但是,要实现多个稳压回路控制还是不好处理。 

  • Hi

        印象中TI有提供很多的C2000的数字电源方案,或者可以到C2000的论坛上问一下TI的工程师,推荐一些方案给你参考一下,看能否达到要求?

  • Hi

        这边的电源工程师可能对于单独的数字电源熟悉,但是不一定对MCU/DSP的控制也熟悉,所以你也可以在C2000的论坛上讨论一下。

  • 嗯!谢谢, 那pmbus的命令通过mcu来实现通信应该没问题吧?
  • Hi

       没有问题。

  • jin shu 说:

    您好,我想用一个MCU实现PMBus总线来控制 UCD9240,不知道有没有相关的C库支持,如果自己编写C语言的命令库可行么?
    另外我要输出的电压为24V,但是看了好多UCD9240的电源解决方案都是4V以下的低电压。不知道自己做MOS管的驱动可以实现24V输出吗? 

    1. MCU通过PMBUS来控制UCD9240是完全可以的,遵循PMBUS协议操作相关command就可以。自己设计C库是可行的,工作量不是很大。

     我们客户有很多是这样设计的。

    2.实现24V输出也是没有问题,但的确这样的应用较少,低压多一些。可以介绍下你的需求吗?我们可以详细讨论下如何设计。

  • jin shu 说:

    您好,我想用一个MCU实现PMBus总线来控制 UCD9240,不知道有没有相关的C库支持,如果自己编写C语言的命令库可行么?
    另外我要输出的电压为24V,但是看了好多UCD9240的电源解决方案都是4V以下的低电压。不知道自己做MOS管的驱动可以实现24V输出吗? 

    补充一下,不知您的24V是非隔离电源还是隔离电源,输出电流多大。

    如果告知详细信息,我们可以讨论下,UCD9240,UCD3138和C2000中哪一个解决方案更适合您。

    我对前两个比较熟悉。

  • 你好!是非隔离的DC-DC!

               由于是用在大电瓶智能三段充电上的,有恒流恒压两个阶段,需要两个控制回路进行切换。电流最高需要到65A左右,

  • jin shu 说:

    你好!是非隔离的DC-DC!

               由于是用在大电瓶智能三段充电上的,有恒流恒压两个阶段,需要两个控制回路进行切换。电流最高需要到65A左右,

    清楚了。这个需求是可以通过UCD9240+MCU来实现的,但难度较大,原因是MCU去控制UCD9240的环路并做成恒流设计有难度,UCD9240的环路在底层软件上做成了恒压的设计,现在通过MCU改成恒流会较为苦难。但肯定是可以实现的,建议通过FAE和BU交流。

    另,推荐UCD3138,是需要自己写C代码的(BU提供范例),可以直接做成恒流恒压设计。

  • 嗯,谢谢你!

         我想的是恒流环路还是通过UCD9240的环路来做,电流采样经过运放后转变成UCD9240识别的范围电压,然后配置下UCD9240误差放大器的增益及分压比参数,算出一个适当的比例,应该可行吧。

        UCD3138我也大体看了下,就是隔离变压器这方面以前也没做过,估计还得花很多心思。

        不知道贵公司有没有UCD9240用MCU控制的范例。UCD9240和 UCD3138都想做下实验权衡下难易、性能、成本等

  •      我想的是恒流环路还是通过UCD9240的环路来做,电流采样经过运放后转变成UCD9240识别的范围电压,然后配置下UCD9240误差放大器的增益及分压比参数,算出一个适当的比例,应该可行吧。

    ==========

    》》这个思路很好,应该是可行的。可以动手试一试,有问题我们交流。


    UCD3138我也大体看了下,就是隔离变压器这方面以前也没做过,估计还得花很多心思。

    ==========

    》》如果用在您的项目就不需要变压器了,因为您是非隔离电源,不需要变压器。

    不知道贵公司有没有UCD9240用MCU控制的范例。UCD9240和 UCD3138都想做下实验权衡下难易、性能、成本等

    ==========

    》》抱歉啊,真的没有。不过附件文档你参考下,估计可以得到些有用信息。


    Configuration Programming of UCD Devices.pdf
  • 好的,谢谢你,我先研究下,有问题再来请教您!

  • 不客气的,欢迎交流。

  • Nei Li 

          您好!我刚买了快UCD3138PSFB-027的板子,但是没有开发例程,上次问了说找BU要开发例程,但是我不知道具体的BU如何联系!可不可以提供点相关信息,谢谢!