Other Parts Discussed in Thread: TPS75003, LM26420
现在用TPS75003给FPGA——EP3C5E144I7供电,tps75003电路与其官方技术文档上的电路一样,出来3路电压分别为1.3V,2.5V,3.3V(理论上为1.2V,2.5V,3.3V),但是将FPGA焊接上后,其中2.5V的电压就跌落到1.2V左右,重新换FPGA和电源芯片,效果一样。
如果割开进入FPGA的2.5V电源电压,2.5V恢复就正常。
如果割开进入FPGA的1.2V和3.3V电源电压,2.5V电压也恢复正常。
如果割开进入FPGA的1.2V和3.3V其中的一路电压,2.5V电压变为1.8V左右。
请问这是为什么?仔细检查了原理图并没有发现不对的对方,参数也和官方文档一样。测量各个管脚与地也没有短路现象
tps75003的3路电压应该是互不干扰才对,为什么3路电压会有影响?
tps75003的2.5V电压如果出现跌落,会和那些有关?
怎么样判断tps75003是否损坏?