不好意思,前几天不在,没来得及补充我上次的问题。
今天54560被我烧坏了,我用54360来重新搭建了电路。还是一样的要求:Vin=22~50V,Vout=19.5. Pmax=65W.
下面是推荐参数和具体使用参数:
推荐 实际
Cin 3.3uF 4.7uF//100uF=104.7uF
Rcomp 9.76k 12k
Ccomp 5nF 4.7nF
Ccomp2 68pF 100pF
Cboot 0.1uF 0.15uF
L1 33uF 33uF
Rfbt 243k 280k
Rfbb 10.2k 12k
Cout 4.7uF//4.7uF 4.7uF//4.7uF//4.7uF
Rt 200k 200k
Cin串上了大电容
Cboot因为找不到0.1uF的,就找了最接近的
Rfbt和Rfbb满足比例要求
其余数值都在合理取值范围内
除此之外,EN脚悬空,就不设置欠电压闭锁了,反正先用24V电压测试
然后空载输出电压正常,带上轻载(20欧纯电阻负载)以后就很奇怪了:
输出电压的文波很大,而且一个周期才大约20us,相当于50kHz。 而Rt的设置应该是500kHz
按照所有我选择的元件搭建的模型理论曲线如下
无论纹波还是频率都很不一样。
频率的问题在之前TPS54560时候也是一样的,只不过之前轻载时候输出电压纹波还是很小的。
其他数据还没来得及测试