求推荐一个合适的电源芯片!
要求:
输入电压范围:5-30V,输出电压:12V,电流大小:3A;
备注:
输入是电池或者发电机,因为电池电压可能会高于或低于12V,故需要既能升压也能降压的芯片。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
用Webench软甲选型,TPS43061/TPS43060等芯片也是可以的,见芯片官网:http://www.ti.com.cn/product/cn/tps43061 效率非常高。
关于电路设计,您可以采用TI的wenench仿真工具得到其仿真电路图(见官网)。
Hi
见datasheet: http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm25118&fileType=pdf 第十三页描述:
SYNC可以悬空的,用RT设置其工作频率。
另外您也可以通过方波CLK输入SYNC,控制芯片的工作频率,这个频率需要大于RT设置的频率。
以及还可以用SYNC同步至多5个LM25118芯片.