这是一个基于zigbee的应用,基于2节干电池供电,需要提供干电池给mcu供电的方案,需求是要尽量增加应用的运行时间及电池更换提醒功能
针对超低输入电压,提供了降压/升压 DC/DC 稳压器,其非常适合通过电池(包括 1 至 3 节碱性、镍镉或镍氢电池)给 MCU 供电。从电压低至 0.7V 的电池给 MCU 供电,再加上高效率,这些稳压器能够延长电池充电的使用时间,从而增加应用的运行时间。 望答复,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这是一个基于zigbee的应用,基于2节干电池供电,需要提供干电池给mcu供电的方案,需求是要尽量增加应用的运行时间及电池更换提醒功能
针对超低输入电压,提供了降压/升压 DC/DC 稳压器,其非常适合通过电池(包括 1 至 3 节碱性、镍镉或镍氢电池)给 MCU 供电。从电压低至 0.7V 的电池给 MCU 供电,再加上高效率,这些稳压器能够延长电池充电的使用时间,从而增加应用的运行时间。 望答复,谢谢!
你需要的这个针对干电池的电压检测,TI目前的电池管理产品是没有这类单一功能的产品的,但是你完全可以采用TI的电压检测芯片,比如选择一个3.3V的电压检测芯片,当电池低于门限值以后就会发出reset信号,这个信号可以用来驱动一个控制LED的MOSFET实现干电池电量不足报警,同时TI的电压检测芯片大都还可以承担看门狗的作用,可以在程序跑飞时发出reset信号给MCU.
详请参考TI电源产品中的电压检测芯片。谢谢!
请参考如下电压检测产品链接,如果产品中的电压门限太高,那么可以用比较大的电阻来分压给检测芯片检测端。谢谢!
http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/power-management/supervisor-reset-ic-products.page
首先谢谢你的回复。
我选TPS61221 是否合理,其200mA电流已经够用,这颗IC用在这个场景是否具有好的性价比。
另TPS61221 在国内是属于常备的器件吗?如果有更合适的请推荐型号。
谢谢!