This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

敢问哪位大神做过DC-DC升降的电源

Other Parts Discussed in Thread: TPS61175

我现在弄一块TSP61175,可是调频率的时候对应不到电压变化,而且在占空比70%以下时,基本无变化,这是我的原理图,请各位大神指导一下。

我的扣扣1010342091,万分感谢啦

 

  • 你好,你指的调频率是指调节开关频率?对于开关电源 ,同样的输出电压,开关频率不一样时 需要的外部器件尺寸也不一样,反馈补偿环路也不一样。

    设计者需要保证电路能够进入稳态,同时环路稳定,预留的相位俗量适当。

    你提到的这颗器件型号 在官网上没有查找到,能否麻烦你把datasheet附上啦?谢谢

  • 首先那抱歉那么晚才回复您的帖子,昨晚我一点多回到宿舍才看到大神的信息。然后很感谢大神理我,真的万分感谢。这是他的数据文档,万望大神有空帮看看

    tps61175.pdf
  • Hi

         TI的绝大部分芯片都是定频设计,而非扫频,例如TPS61175也是定频设计的。

         定频设计,一般要么是芯片内置固定频率,要么就是像TPS61175这样采用外置电阻设置频率(也有的还将频率电容外置,或者同步SYNC输出频率)。

        

  • Hi

          对于TPS61175这类芯片而言,工作频率与输出电压无关,输出电压有FB反馈控制,只有调整反馈才会改变输出。

         而占空比是由输出输出电压决定,固定输入/输出电压,占空比就是不变的,对于TPS61175这个升压芯片而言,设计为升压架构,占空比就(近似)是(Vo-Vin)/Vo.

  • Hi

       TPS61175是定频率设计的,改变频率对输出电压没有影响。

       对于这类芯片,输出电压由FB反馈决定,与频率无关。

       占空比由输入输出电压决定,D=(Vo-Vin)/Vo,  所以也与频率无关,如果输入输出固定,占空比就是固定的。