This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS54318: TI芯片TPS54318的 FB管脚反馈电压在稳态时,应该符合参考电压范围,而实际稳态时,测试该电压值偏低,超出规格下限,导致输出的DCDC电压也偏低。请帮忙看下可能的原因,多谢!

Part Number: TPS54318


Dears,

TI芯片TPS54318的 FB管脚反馈电压在稳态时,应该符合参考电压范围,而实际稳态时,测试该电压值偏低,超出规格下限,导致输出的DCDC电压也偏低。请帮忙看下可能的原因,多谢!TPS54318问题测试报告.xlsx

  • Hi

        首先示波器测试输出电压,确认电压波形的稳定的,并且纹波正常。如果这样都偏低,你需要确认反馈电阻阻值准确性以及精度。

        如果反馈没有问题,在确认减少负载,输出电压是否能稳定在范围内(电感轻微饱和是会导致输出电压偏低的)

        最后就是如果输出电压不稳定,需要确认layout。

        (以上是芯片没有质量问题,主要是FB脚没有损坏的情况。以及你可以用webench确认一下电路)

  • Hi Johnsin,

    反馈电阻已确认,客户使用的也没有问题。电感饱和的问题,也更改过更大饱和电流电感,仍然电压低。layout,与上批次合格产品相比,没有变化。减少负载,甚至空载都测过,同样电压偏低。

  • HI

        也就是这个批次才出问题,之前的批次同样的电路,layout,都没有问题。

        有没有更换芯片确认,有可能是芯片FB脚异常。