Part Number: TPS63020
Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, , TPS63030, TPS61230
如题目所述,63020的前端是一个BQ25892,系统需支持带电池和不带电池的版本,同时充电端使用USB5v/1A的TYPE C充电器。
63020的输入端和输出端分别挂载了2颗470uF的电容,启动后发现VIN,也就是BQ25892的Vsys发生了20ms左右的跌落现象,过程中Vout是单调的,但如何解决VIN的跌落问题呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
跌落是发生在有电池还是没有电池时?
Layout上TPS63020的输入电容2个10uF尽量靠近芯片Vin脚。
另外不建议TPS63020输出电容过大,建议拿掉2个470uF, 可以适当加大1个47uF.
你好,跌落是没有电池的时候发生的。63020的输入电容离VIN不超过2mm。输出电容470是为了使输出单调才加上去的,我上一个版本在COUT处用的就是22uf+47uf的配置,也解决不了vsys跌落的问题
而且今天我又做了个试验,也就是在VSYS也就是63020的输入端和输出端接了一个二极管,目的是为了测试下在63020启动之前就能够给后面Cout充电,尝试降低下63020启动电流,发现没什么效果。
根据输出与输入的波形变化,判断还是在于63020内部MOS闭合的时候,电感电流太大导致的。 所以就又不知道怎么办了 ?
Hi
用外部供电给TPS63020看看是否现象依旧? 从而确认问题可能来自BQ这边。
嗯,不好意思之前出差了,我现在试一下。 我记得最开始我做了试验,不过是直接从BQ前端输入电压开始测试起,usb电压需要达到9V,输出电流配置到3A,这个VSYS才不会跌落。我现在单独测试下63020的输入试试
你好,这边尝试用外部电源单独给DCDC供电,电源配置为4V,1A输出能力,直接给DCDC供电,并捕捉DCDC使能之后的输入电源电压,发现也是跌落的。
也就是说1A的带载能力 实际上是带不动这颗BOOST的启动的。[这次测试中,输入端输出端都是几个22uF的MLCC]
因为我之前给BQ供电的USB口最大输出能力也为1A,所以这个地方就没用更高电压的电源来做这个试验。
事实上,尽管我们之前在测试中,已经给VSYS挂载了1000+uF的电容,也扛不住DCDC启动瞬间的电流 依然还是有几个ms的跌落现象,DCDC输出端没有挂载大电容。
结合这个试验,起始也能证明,尽管预先给BOOST的输出通过二极管来预充电,还是无法解决BOOST启动瞬间的大电流问题,所以不知道怎么办了
HI
外部电源仍出现跌落,首先要注意TPS63030输入电容足够大,并且layout尽量靠近芯片Vin脚。并且输入走线较宽(减小走线损耗)。
其次注意功率电感饱和电流足够。
谢谢tao工的回复,
输入电容加了470uF*2,使用的电感为村田的DFE252012F-1R0M=P2,额定电流3.3A,应该是足够的,我的正常负载在400个mA左右,事实上,及时空载,该现象依旧。关于vin的走线使用的是铺铜方式,受限于pin间距,铜皮在进入vin pin的时候宽度减小为24mil。
请问这样会有问题么?
HI
外部电源供应器供电,轻载或者重载下输入都会出现跌落? 如果是这样有没有更换芯片看看?
是的,空载也会出现,我们设计了延时启动电路,也就是确保VIN挂载的大电容充电完成之后,在使能IC,依旧会使得输入跌落。
这个实在不知道是为什么,难道4V左右,1A的电源 居然会带不动这颗IC 吗?
关于更换芯片,因为目前产品,已经拿了安规和EMC证书,还是想尽量先解决这个问题啊。
你好,电路如下图所示,只摘取了boost部分,因为就是这部分电路,空载,然后使用ADDC提供4V/1A的输出给到63020出问题了,很不符合常理。

Hi
电路上除了C49多于外,没有其他问题,去掉看看?
Hi,
经过实验发现,C49去掉后效果不显著,我是根据VSYS跌落时间来判断的,为了与真实情况一直,没有使用ACDC直接给DCDC供电,而是通过BQ来供电,发现
1. 如果掉电后快速上电,发现跌落时间为1ms左右,最低值为2.38V
2.如果掉电后给DCDC的输入和输出电容放完电,发现该跌落时间为5ms左右,最低值1.24V
另,我再试试ACDC直接给DCDC供电,也做下测试。
Hi,接上一条帖子,换成ACDC直接给DCDC供电,没有啥效果,输入还是跌落啊
HI
通过外接电源和负载已经可以确认并非输入的问题,而且之前已经确认了不是输入电容layout上的问题。
而上面提供的电路看起来也没有问题。
同时如果更换芯片仍然出现这样的问题,说明不是芯片问题。
那么剩下的就是layout, 建议确认下。