TI的工程师,您好!
我司项目中,在使用BQ27426时,关于Average Current/power Last Run 寄存器和Delta Voltage 寄存器的初始化配置,有些疑问:
1、Average Current/power Last Run 寄存器


根据手册描述,这两个寄存器用于每个放电周期的平均电流和平均功率的存储,当放电持续500秒并停止后,gauge会对其进行更新,初始化配置时,建议使用默认值(默认值表示C/5负载);
根据手册的描述,默认值表示的是C/5负载,当实际负载与默认负载不匹配时,怎样进行调整该寄存器的值?
使用过程中,用户是否可以通过读取这两个寄存器的值,查看之前的放电情况?
如果,用户软件有错误操作,对这两个寄存器写入了非法值,会导致什么后果?
2、Delta Voltage 寄存器

Delta Voltage,该参数的作用是什么?在使用中,该寄存器的配置与Min Delta Voltage、Max Delta Voltage寄存器是什么关系?为什么?
谢谢!