Other Parts Discussed in Thread: TPS75003
我用tps75003资料上推荐的电路,结果1.2v输出电压总是1.46V左右,芯片和外围换过之后结果也是一样,这 会是什么原因,外围的哪些参数会影响1.2V的输出了,使其偏离1.2V。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TPS75003
我用tps75003资料上推荐的电路,结果1.2v输出电压总是1.46V左右,芯片和外围换过之后结果也是一样,这 会是什么原因,外围的哪些参数会影响1.2V的输出了,使其偏离1.2V。
测试一下FB的波形,应该是稳定在1.2V, noise极小,只有FB的电压异常才会造成输出1.2V异常,可能与layout相关。
非常谢谢你的解答,我的FB就不是1.2V,noise很小,但是如果我在1.2V加上10欧左右电阻后,noise就有点大,而且其他电压变为1.25V左右,但是其他不带载的两路,2.5V跌倒0.8V左右,3.3V升高到3.8V左右,可能是什么原因。
TI有提供EVM设计:www.ti.com.cn/.../slvu116b.pdf , 您可以参考,特别是layout: 芯片底部的散热设计和电感的layout(可能产生寄生振荡).
因为您有说明您的电路是参考TI的(是否就是上述EVM设计?), 所以如果芯片没有问题,那么layout就可能存在问题。
另外关于芯片,是否来源于TI授权代理商或者在TI网站上申请的(其他处获得,可能存在质量问题), 按照您的说法,1.2V带载后另外两路电压严重异常是很奇怪的,建议您在TI网站上申请样片重新测试。
样片可以到TI网站上申请:
申请网站: www.ti.com.cn/.../buy.tsp
申请方法:www.ti.com.cn/.../gencontent.tsp
以下为TI的授权代理商:
www.ti.com.cn/.../gencontent.tsp
点击“+”看到电话联系。
您好:感谢你的回复,我用的芯片是从ti官方申请的,而且两块效果是一样的,是TPS75003RHLR,上面好像只能申请这一种,不知道它是不是EVM,tps75003EVM型TPS75003RHLR差别大吗?二极管是用的1.2V用的是Si2323DS,3.3V那路用的是CDRH6D38−5R0,还有就是这个二极管对输出电压影响大吗?
我用的这款PCB板以前成功过两块,但是到我手里就不行了,所以layout应该没上面问题才是。
我的原理图和布线和TI推荐图区别就是芯片的DGNG管脚我没有连接到地上,请问这有问题吗?
因为电路是参考的所以需要确认PCB和选材,二极管是续流的,在MOS关闭是,二极管导通续流,反应时间不快会引起带载问题。 您提供的Si2323DS是MOS, CDRH6D38−5R0是电感,而不是二极管。
也可以从电压的角度确认,输入电压稳定,MOS输出(二极管处或者说电感输入处)的波形是否是稳定的方波?
DGND是DC/DC的GND,必须与PCB的GND连接,芯片背部的Powerpad也是要与GND连接的,并且要参考EVM的layout, 要打孔到PCB另一面, Powerpad的设计是帮助芯片散热的,如果散热设计不好,会严重影响带载能力。 Powerpad不接地还容易造成芯片损坏。
对不起型号我看错了1.2V的二极管是ss32,3.3V的二极管是MBRM120。之前我从网上看到说DGND可以不连接,所以才没进出线连接,背部的Powerpad也没与GND相连接,只是打了几个孔到了PCB的另一面,方便散热。
我再重新做一块PCB板看看,感谢您这么久给我的分析,万分感谢。