看论坛上各路高手试用LM3447后反映都非常好,刚巧公司计划今年要着重开发可控硅调光这块,我这个资深屌丝毫不犹豫选择跟风,选用这款3447作为首选方案
具体参数如下:国内220V输入,输入功率8W,输出18.25V350mA,兼容客户的五款调光器(一普通,两前切,两后切,澳洲产的调光器,客户说只要通过了这五款调光器测试,基本上国内的调光器都可兼容)
现在我的样机做出来了,功率因数,效率都还可以(先小小的自我安慰一下),但是做调光测试时遇到两个头疼的问题,
一个是有一款前切调光器不能兼容,调到一半会闪,闪得比较慢,像是在不断重启,这个还好,我可以给自己找借口怪芯片不兼容,
还有一个惊呆我狗眼的怪现象,我在调试另一款前切调光器时,整流桥前的处理EMI的工字电感如果接入电路,调光在电流最大或者最小时会闪灯,所以我现在电路上的两个工字电感是短接的,同样,在L、N之间并的RC吸收电路接进去也会闪灯,这是我从来没遇到过,我的小脑袋也想不出解释的怪现象,各位英雄有遇到过这种现象吗