This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ4050: FET_EN 问题

Part Number: BQ4050


4串锂电池保护板,使用 BQ4050芯片,通信端口SMBUS只用做烧录程序, 实际终端客户不使用通信。也不接通信接口。 在客户端做测试,充满电后,出现了一组无输出的电池。

退回后经检测发现, FET_EN 关闭了。请注意, 客户端使用是不接通信SMBUS 端口的, 而且客户的电池组都是3.7V , 这一组电池是充电到4.2V 满电后,发现无输出。

如果是保护板一开始就没有打开 FET_EN, 那么客户端是无法进行充电操作的, 电池也不可能从3.7V 到满电的 4.2V。 也就是说 FET_EN 一开始应该是打开的。

但是充满电后,FET_EN 就关闭了。目前小批量做了500组,有异常的就这1组。

这个 FET_EN 会在什么情况下自动关闭吗?或者说,哪些测试,操作会影响到 FET_EN ?