我在测试bq20z45时发现,如果手动打开FET Control的CHG,DSG时芯片工作正常,
但现在如果过放后,CHG和DSG会自动关闭,并且关闭后不能自动再从新打开,这就
意味着如果不再手动打开CHG和DSG,电池就不能使用了。请问我怎么设置或是需要
什么条件才能使CHG和DSG可以自动打开?
我注意到下面的描述:
能具体解释下discharging-fault recovery包括哪些吗?如果这个条件满足了可以自动打开CHG FET吗?
请专家帮忙解答下,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当电池进入到深度过放以后,应该采用预充的方式,用小电流充电到退出过放,通常gas gauge和AFE芯片会选择搭配一个pre charge mosfet,或者其他替代的电路,在进入到过放以后,一旦适配器插入进行一个预充,恢复以后才开始正常的CC充电。谢谢!
如果将pack+,pack-接到充电电源后,会有小电流充电,但电流非常的小,以至于充电特别慢,但是一直充电到13V以上bq20z45还是没有打开
DHG和CHG,并且我测试过,即使不过放,比如4串电压还有15V时,如果通过指令关掉CHG和DHG后,无论怎样充放电CHG和DHG都不会自动打开,
因此也无法进入到正常的充放电状态。
我现在的系统只使用了bq20z45,没有使用BQ29412芯片。
还有能对上面的解释说明的更详细点吗?“通常gas gauge和AFE芯片会选择搭配一个pre charge mosfet,或者其他替代的电路,在进入到过放以后,一旦适配器插入进行一个预充,恢复以后才开始正常的CC充电。”
谢谢!