Other Parts Discussed in Thread: LM22675, LM2596, LM25017, TPS54060, LM2591HV, TPS54160
BOM面积越小越好,谢谢各位大侠了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
或者8Pin脚封装的同步降压芯片LM25017: http://www.ti.com.cn/product/cn/lm25017 是一个很好的选择。
但是加入您输入电压源是48V,而输出电路线路较长,虽然有线损,但可能产生寄生电感在芯片的输入脚上产生电压震荡,很容易造成过压,需要注意。
或者可以选择10Pin脚封装的TPS54060, 他是最大60V输入的DC/DC降压芯片。
您好,
您可以参考这里http://webench.ti.com/webench5/power/webench5.cgi?lang_chosen=en_US&VinMin=30&VinMax=100&O1V=30V&O1I=3&op_TA=30 12-48V输入,5V输出,500mA输出电流的方案。您可以按照footprint大小来排序。
Hi
一般电容的选型主要是依据瞬态的稳压效果以及纹波的大小来设计的,和你的负载电压等都是有一定关系的。
LM2591HV这类simple switcher主要是频率比较低,所以需要一个较大的输出电容来稳压,对于输入电容,您可以在调试中适当减小,主要在于启动瞬态,不至于将输入电压拉低而导致转化异常,同时可以增加一个小陶瓷电容并联降低电容ESR.
就你电源的原因,或许你需要选择频率较高的电源芯片,通常这类芯片输入输出的电容相对要小很多,例如TPS54160之类,