最近在做一块TPS5450的DC/DC,调试的时候发现输出纹波在不带载的情况下大概有30mV, 带载情况下纹波大概有120-130mV(未经外加LC滤波) 但是纹波频率居然达到了 3MHz 左右(5450开关频率500KHz,纹波按理说应该在500K左右)。 我以为是电感的问题,于是换了一个新的电感,以及输出电容也换了一下,发现纹波频率居然涨到了7M 。。。 很是迷茫。 经过LC 滤波后,发现纹波有所下降,带载纹波30mV左右。但是频率仍然很高。 希望有前辈能帮忙解答一下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
最近在做一块TPS5450的DC/DC,调试的时候发现输出纹波在不带载的情况下大概有30mV, 带载情况下纹波大概有120-130mV(未经外加LC滤波) 但是纹波频率居然达到了 3MHz 左右(5450开关频率500KHz,纹波按理说应该在500K左右)。 我以为是电感的问题,于是换了一个新的电感,以及输出电容也换了一下,发现纹波频率居然涨到了7M 。。。 很是迷茫。 经过LC 滤波后,发现纹波有所下降,带载纹波30mV左右。但是频率仍然很高。 希望有前辈能帮忙解答一下。
您好,
不知您是否观察过开挂波形和测得的纹波波形之间的关系?
另外您是如何进行纹波测量的,测试的是输出电容两端的波形么