我们选择的APD的Vbr为150V,但是官网推荐的APD驱动芯片输出电压基本上最高只有85V左右,没有更高,我们给APD提供偏置电压,同时监测APD的暗电流,用来实时调整APD的最佳工作电压。
请问有没有合适的方案推荐。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
输入电压我们之前是5V,输出电压是想要150V,输出电流mA级别就可以了。
之前我们用的是MPS的MP6002DN,然后做的倍压电路。
现在我们的问题是想要实时监测APD的暗电流,之前我们用的方案不能监测APD的电流。APD工作状态的电流是uA级。
因为APD的Vbr受温度的影响很大(APD的温度系数也是一个区间),而且APD本身一致性也比较差。所以我们想要实时监测APD的暗电流,实时调节APD的偏压。
我看到TI的TPS61390可以精确测量APD的电流,但是输出电压只到85V,不满足我们的使用。
我们想找类似的方案。
Hi
没有同样功能且输出电压高达150V以上的这类芯片。
但如果仅仅是电压达不到,其他功能可以实现的话,可以参照我上面提到的升压芯片加chargepump的方式获得高电压输出。
Hi
没有其他芯片可以实现,只能用这个芯片搭搭看。