各位专家好!
目前BQ27Z746在第一次试产时遇到几个棘手的问题,还请帮忙解惑,谢谢!
1、试产1K中,PCBA烧录测试均OK,组成电池包后有100组左右出现不通信,充电无反应,量到TS引脚上有电压变化,这种情况下如何判断问题,是芯片坏了还是进入了什么特定的状态,电池组是否还有得救;
2、当在Settings里面打开AUTO_SHIP_EN时,电池在设定时间内进行shutdown mode,充放电MOS关闭,SDM置位,但是无法充放电,也不能退出SDM模式;看操作手册写的进入此模式需要ENAB拉高,但是我的ENAB是拉GND的,理论上是无法进入此模式的;另外不管在哪个模式下,充电应该也是能激活的才对?