This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS40210 boost 从24Vdc升到250Vdc



按照TI公司软件 我搭了该电路,如附件。输出电阻用的530K和电位器串联,想调压。管子用的SPB20N60S,不工作。问题出现在哪里了?着急

  • 芯片的FB电压才400mV,驱动管脚没输出。。。求高人指点

  • Hi

       逐步调试一下,先确认芯片是否有动作:

       1. 测试芯片BP脚的电压是否是8V左右?

       2. 然后坐一个启动测试,测试RC脚是否有三角震荡波? 频率符合你的设计?

       这个主要是做芯片质量确定,原因是就电路而言,你的电路是通过TI软件生成的,就应该没有大的问题。

  • HI

       你设计的负载满载电流是多少?

       输入电容10uF或偏小,如果芯片启动测试没有问题,测试一下启动瞬间,Vin电压的波形,看输入电压有没有被瞬态的拉低,如果有将输入电容增大。(可以增加一个47uF甚至100uF电容以及更大的电容并联)

  • 谢谢你的回复。

    我测试了所有的引脚:

    RC脚输出267kHz的锯齿波,基本符合我设计的振荡频率;BP脚也的确是在8V左右;但是FB脚是400mV,而不是资料上的700mV;GDRV没有输出波形。。。

    电路的输出总是电源电压24V

    根据国外的TI帖子,降低振荡频率、减小电感,都没有什么效果

    原因可能是什么,我不知道再怎么检查了,望再指点指点,谢谢

  • 设计的负载电流为0.2A

    嗯,我再测一下输入电压

  • 早上来了,测了一下Vin电压,没有被瞬间拉低的迹象,并了100uF电容也没有什么变化

    又测了一遍引脚,发现Vss=7.57V  Vcomp=80mV,这是正常的吗?

    芯片资料上的Vss(ofst)=700mV,是不是问题在这?