This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

下载经过全面测试的TI 电池管理电源参考设计

下载经过全面测试的
TI 电池管理电源参考设计
下面是 TI PowerLab™ 参考设计库中经过全面测试的一系列电池管理电源参考设计,其中包括测试报告、原理图、材料清单 (BOM)、PCB 布局、Gerber 文件和相关器件。
电池管理电源参考设计
可编程多化学物快速充电

免费产品样片:

bq2000: 具有峰值电压检测终端的开关模式多化学物电池充电器
具有集成感测电阻器的系统端 ImpedanceTrack 电量监测计

免费 产品样片:

bq27421-G1: 具有集成感测电阻器的电量监测计/电池电量监测计
具有 FET 的过压和过流充电器前端保护 IC

免费产品样片:

bq24350: 具有 FET、6.17 输入 OVP 的过压和过流充电器前端保护 IC
I2C 控制的 4.5A 单节电池 USB/适配器充电器

免费产品样片:

bq24190: I2C 控制的 4.5A 单节电池 USB/适配器充电器
多节电池同步开关模式充电器

免费产品样片:

bq24600: 独立同步开关模式充电控制器
高电压多节电池同步开关模式充电器

免费产品样片:

bq24160: 具有电源通路的 2.5A 双输入单节电池开关模式锂离子电池充电器
适用于超低功耗升压转换器 IC 的能量收集解决方案

免费产品样片:

bq25504: 具有电池管理功能的超低功耗升压转换器,适用于能量收集装置/纳米级电源管理
1A 单输入、单节锂离子和锂聚合物电池充电器

免费产品样片:

bq24092: 1A 单输入单节锂离子电池充电器,可通过 JEITA 和 10kΩ NTC 运行
2A 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器

免费产品样片:

bq24250: 2A 单输入 I2C/独立开关模式锂离子电池充电器
单节锂离子和锂聚合物电池电量监测计

免费产品样片:

bq27010: 用于便携应用的锂电池和锂聚合物电池电量监测计 IC
具有 2A FET 的独立同步开关模式锂离子充电器

免费产品样片:

bq24100: 采用 QFN-20 封装的具有 2A FET 的独立同步开关模式锂离子充电器,单节电池
20Mbps 隔离式 RS-485

免费产品样片:

ISO3086T: 具有集成变压器驱动器的隔离式 485 收发器
如需了解更多电源参考设计,请访问 TI 的 PowerLab™ 参考设计库!

  • 您好!为什么适用于超低功耗升压转换器 IC 的能量收集解决方案里面的设计报告包括原理图等不能下载,提示已经删除等?多谢~

  • 非常感谢您的反馈! 我们马上查一下!

  • 这么多电池充电方案,我该选择那个呢

  • 我多这些电池管理电源参考设计的疑问?
    (1)可编程多化学物快速充电。 多化学物电池是什么电池呢?
    (2)具有集成感测电阻器的系统端电量检测计。 这个芯片用在什么场合或产品上?
    (3)具有FET的过压和过流充电器前端保护IC。 FET是什么意思?
    (4)I2C控制的4.5A单节电池USB/适配器充电器。 这个芯片用在什么场合或产品上?
    (5)多节电池同步开关模式充电器。 这个芯片用在什么场合或产品上?
    (6)高电压多节电池同步开关模式充电器。 这个芯片用在什么场合或产品上?
    (7)适用于超低功耗升压转换器IC的能量收集解决方案。 这个芯片用在什么场合或产品上?
    (8)1A单输入、单节锂电子和锂聚合物电池充电器。  这个芯片用在什么场合或产品上?
    (9)2A单输入I2C独立开关模式锂离子电池充电器。 这个芯片用在什么场合或产品上?
    (10)单节锂离子和锂聚合物电池电流检测记。 这个芯片用在什么场合或产品上?
    (11)具有2AFET的独立同步开关模式锂离子充电器。 这个芯片用在什么场合或产品上?

  • 关于应用的话,可以参考下每个芯片规格书datasheet的第一页介绍

    (1)可编程多化学物快速充电。 多化学物电池是什么电池呢?

    电池的化学成分保护 钴锂,锰锂,三元锂电池 ,磷酸铁锂,铅酸,镍氢等,不同的化学成分的电池的满充电压和充电方式稍有区别

    (2)具有集成感测电阻器的系统���电量检测计。 这个芯片用在什么场合或产品上?

    电量计是为了精准获取电池的剩余电量数值,集成了采样电阻的话成本和体积会有比较大的优势,但是支持的最大电流小于外部采样电阻的,一般用于需要电量计量精准但是电流数值又不大的场合,如手机,蓝牙耳机等

    (4)I2C控制的4.5A单节电池USB/适配器充电器。 这个芯片用在什么场合或产品上?

    单节4.5A是比较高的充电电流,用在需要比较高充电电流的场合,常见用在平板或者快充的手机上

    (5)多节电池同步开关模式充电器。 这个芯片用在什么场合或产品上?

    对效率要求比较高的多串锂电池应用,如笔记本电脑,移动音箱,POS机等

    (7)适用于超低功耗升压转换器IC的能量收集解决方案。 这个芯片用在什么场合或产品上?

    一般用在可穿戴设备

  • 为什么没有BQ27742的参考?